This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在栅极驱动器上增加额外延迟以避免系统级击穿。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC21550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511962/ucc28951-adding-extra-delay-on-gate-driver-to-avoid-shoot-through-at-system-level

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC21550

工具/软件:

你好 Mike。

我将使用 UCC21550x 驱动器来驱动 H 桥 FET。 我的系统有不同的负载连接到直流母线。 我观察到的是、有时由于系统中存在一些噪声、来自 UCC28951控制器的信号会发生改变。 为了保护 FET 免受击穿影响、我计划使用栅极驱动器(UCC21550)的 DT 引脚引入额外延迟。  

例如、我在 DT 引脚上增加了20k (大约200nS)、而 UCC28951的固定延迟是240nS。

栅极驱动器的 DT 引脚、 此特性用于防止击穿、并且它并不影响正常运行所需的已编程设定的死区时间。

我的问题是,在事件(两个信号重叠由于某些系统噪声),和 DT 引脚功能被激活时,它是否会干扰我的环路响应(占空比调整)和它是否可以包括栅极驱动器的死区时间?

 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khan、

    如果您使用的是 ISO 驱动程序的 DT 功能、则最小 DT 由驱动程序决定、而不是由 UCC28951决定。 当您有噪声干扰 UCC28951输出时、环路响应 实际上并不适用、imo。 我建议改为解决噪声源。

    此致、

    Ning