This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:RT/CLK 引脚处的 RC 网络

Guru**** 2513455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512301/tpsm84824-rc-network-at-rt-clk-pin

器件型号:TPSM84824

工具/软件:

您好团队:

我的客户同时使用 RT 模式和时钟模式。 在外部时钟存在之前、器件将以 RT 电阻设置的开关频率运行。  

在这种情况下、是否需要添加 RCLK 和 Cclk?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    是、不知道为什么数据表没有明确提及  外部时钟、但请遵循 www.ti.com/.../tps54824.pdf 第20/21页中相同的指南图28 29和30提供了一些有关如何将外部时钟连接到 RT/CLK 引脚的选项。

    谢谢、

    ADM