This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:当稳压器被禁用时、输出端是否存在电压?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511922/tps7a20-can-voltage-be-present-at-the-output-when-the-regulator-is-disabled

器件型号:TPS7A20

工具/软件:

我想将 TPS7A20的输出用作辅助电源、通过其 EN 输入进行控制。 我想知道 TPS7A20何时被禁用、输出端是可能存在另一个源的标称电压、还是必须进行"或"式连接以将其隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    当器件被禁用而另一个电源通电时、TPS7A20输入电压是否仍然上电并且大于另一个电源? 只需确保不存在会导致反向电流的反极性情况。  

    我在 EVM 上进行了一些测试、得到了一些意想不到的结果。 对于测试、我为输入供电的电压为5V、输出固定为3.3V。 我使用了第二个电源并连接了一个串联电阻、电源连接到输出端、因此在应该禁用器件时基本上会上拉输出端。 在启用器件之前、输出电压为2V、我看到输出在已经存在的2V 电压之上斜升3.3V、因此输出上升到高于输入电压的5.5V。 这是在空载的情况下发生的。 如果连接了负载、输出将按预期斜升至3.3V。 因此、当存在预偏置时、器件会启动(如果输出不接近接地、某些器件无法启动)、但如果没有负载、则可能会出现问题。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nick 的快速答复。 是的、当 TPS7A20被禁用而另一个电源通电时、其输入端的电压仍高于另一个电源。 同样、负载也将持续连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我懂了。 它似乎可以正常工作、但您需要在您的系统中进行验证。 我没有进行任何表征来确定使 LDO 斜升至适当的电压需要多少负载-我使用了30mA 阻性负载等器件进行测试(我不太记得了)。   

    此致、

    Nick