This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:咨询有关 COMP 和 AMP 隔离参考的信息;UC2846中的 EA-引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509481/uc2846-inquiry-regarding-isolated-reference-for-comp-ea--pins-in-uc2846

部件号:UC2846

工具/软件:

尊敬的团队:

您好!

我们目前正在与合作 UC2846电流模式 PWM 控制器 请注意、它的参考设计不包含 COMP 和 EA-引脚的隔离式基准

能否请您告知是否有推荐的方法可以提供 隔离电压  这些引脚?

此致、
Rohit Gupta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的转换器拓扑是什么? 反激式和正激式转换器等转换器通常使用光耦合器进行隔离。

    请在电路图中提供您的设计详细信息、以帮助您了解 所需内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望使用  UC2846 IC 设计的 DC - DC 转换器,这种 IC 使用推挽配置。
    谢谢
    Rohit Gupta.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它可以如下所示。