主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具/软件:
大家好、这是我第一次参加论坛、因此我将尽力提出这个问题。
我对 TPS25730的最小电压设置很好奇。 我知道必须在 ADCIN1和 ADCIN2引脚上连接一个分压器、以便根据0和7之间的值设置最小电压、但是、我的主要问题是如何切换 IC 在 PPHV 侧输出的电压?
例如、我的最小和最大电压设置为5V 和20V、以及具有 USB-C 的电源能够协商高达100W 的功率、并具有标准5V 至20V 设置。 我假设输出将产生5V 电压。 但是、如果我想将输出电压设置为9V 该怎么办? 这是否像有一个开关连接到另一个分压器而使最小电压 ADCIN1引脚从0变为1一样简单、或者协商是否不需要这样?
如果需要、连接的 PCB 图像就是一个示例、其中按钮会在5V、9V、12V、15V 和20V 之间切换电压。
谢谢