Thread 中讨论的其他器件: TUSB321、 HD3SS3212、 HD3SS3220、TUSB1044、 TUSB544、 TUSB211A
工具/软件:
下午好、
我们基于 TUSB542评估模块的设计制作了一个电路板、不同之处在于我们无法安装 USB B 型、所以我们将其替换为 USBC (电缆为 USB3A 至 C)。
但是、高速(USB3)不起作用、RX_AP 和 TX_AP 上没有信号、仅在直接连接的 USB2 (D 线路)上有信号。
进一步检查后、我注意到我的 RX_AP 和 TX_AP 已交换(因为我遵循的是引脚名称、而不是编号、并且没有意识到它们与 TUSB542 数据表不同)。 另一个区别是 TUSB321电流模式的电阻器、它不是原来的10k 电阻器、而是200k、但这应该只会降低电流、而不是功能。
我们修改了电缆以交换 RX 和 TX (比修改 PCB 时更容易、同时保持良好的阻抗匹配)、但它不起作用。
对问题可能是什么有任何想法?
我们还检查了电压供应器、它们是否正常。
谢谢、
Camila
PS:评估板上的 TX1与相反的极性连接,但它不应该有区别。