This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:原理图审阅请求

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509167/tps2121-schematic-review-request

零件号:TPS2121

工具/软件:

我正在尝试实现一个电源多路复用器、以在12V 固定电源和5V 至20V 可变电源之间切换。  

如果可能、有人可以仔细查看原理图吗?

e2e.ti.com/.../2121_5F00_Schematic_5F00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    请让我检查一下、然后返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 您是否设法满足了我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    很抱歉耽误你的时间。 看起来不错。 请在 VIN 和 VOUT 引脚处添加陶瓷电容。  

    此致

    Kunal Goel