This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:使用 API/体中断功能时如何处理 SYNC 引脚

Guru**** 2508985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511263/tps543c20a-what-to-do-with-sync-pin-when-using-api-body-break

器件型号:TPS543C20A

工具/软件:

您好、

如果我要在 TPS543C20A 上启用 API/体中断功能、是否需要使用 SYNC 引脚来完成任何特殊操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    下周将发布回复。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D Gauthier 

    我对迟迟不答复表示歉意、我上周离开办公室。

    当通过 MODE 引脚配置 API 和 BB 时、对 SYNC 引脚没有特殊要求。  SYNC 将配置为 SYNC_IN、频率控制振荡器将根据内部振荡器(由 RT 引脚电阻器编程)或应用于 SYNC 引脚的外部 SYNC 信号运行。

    如果不使用 SYNC、则 SYNC 可以保持悬空、或者如果担心噪声耦合到 SYNC 引脚和触发 SYNC 检测、则可以将 SYNC 拉至 BP 或 GND。

    对于上拉、我建议使用1kΩ 电阻器、但如果需要、可以将下拉电阻器硬短接至 GND 或外露焊盘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 谢谢您的提问  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D Gauthier 

    非常欢迎您、很高兴我们能为您提供帮助。