This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:有关 BQ25886的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511912/bq25886-question-about-bq25886

器件型号:BQ25886

工具/软件:

您好:

客户当前正在使用 TI 的 BQ25886充电管理 IC、并且在生产过程中发生了 BQ25886的 BAT 引脚烧毁事件。 如下图所示

客户怀疑是电池热插拔引起的、并在热插拔过程中测试了锂电池的浪涌电流。 在测试期间、发现在锂电池热插拔过程中、BQ25886的 BAT 引脚上会产生16A/13uS 脉冲电流、如下图所示


查看 BQ25886的数据手册后发现芯片的 BAT 引脚具有8A 的电流容差。


但是规格表中没有提到8A 的特定脉冲时间、即8A/10ms? 或8A/10us? 因此、我们需要 TI 的帮助、为 BQ25886芯片的 BAT 引脚提供精确的最大可接受浪涌电流值和脉冲时间、最好提供其 SOA 工作范围曲线。 谢谢您、由于项目很紧急、您能否尽快向客户提供这些信息? 谢谢!!!