This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:BQ2575x 是否有用于反向模式运行的元件计算器?

Guru**** 2847200 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511201/bq25751-does-the-bq2575x-have-a-component-calculator-for-reverse-mode-operation

器件型号:BQ25751
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

BQ25751是否有包含反向模式运行的元件计算器/电子表格?

我需要为反向模式计算合适的 FET 和电感器、这与充电模式要求不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    [报价 userid="19652" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511201/bq25751-does-the-bq2575x-have-a-component-calculator-for-reverse-mode-operation ]我需要为反向模式计算合适的 FET 和电感器、这与充电模式要求不同。  [/报价]

    充电模式和反向模式有哪些要求?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、  

    假设以3-5A 的充电速率从24V 充电到两块堆叠式铅酸电池中。

    相同电池的反向升压模式(20V 至28V)至30V (3A 至5A)。

    是否有相应的计算器工具?

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    查看 BQ25756的设计计算器工具、该工具也适用于 BQ25751:www.ti.com/.../

    视频包括一个部分、用于比较 TI 推荐的器件与客户选择的器件。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、但该工具是否可以利用电池计算反向模式升压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    遗憾的是、TI 目前未提供专门用于反向模式运行的元件计算器工具。 但是、现有的 BQ2575X 工具仍然可以 在选择合适的 MOSFET 时提供一般指导。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    好的。 谢谢你。 由于我们具备了该功能、因此应考虑将其添加到 Webench 和/或计算器中。  

    Shawn