This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:栅极驱动器输出端缺少 PWM 信号

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512307/ucc21520-missing-of-pwm-signal-in-output-of-gate-driver

器件型号:UCC21520

工具/软件:

尊敬的团队:

      在测试时、我们发现栅极驱动器的输出信号缺失、下面捕获了栅极驱动器输入和输出信号的 I attached 波形。


CH-1:栅极驱动器输入信号

CH-2:栅极驱动器输出信号

我们怀疑以下几个原因是根本原因:

1) CMTI

2)接地噪音

分析

1)为了验证问题的根源是 CMTI 导致的天气、我们将栅极驱动器替换为另一个具有更高 CMTI 阈值(200V/nS)的栅极驱动器、但问题仍然存在。

波形:


2)接下来,我们尝试验证问题的根本原因是接地噪声。 因此、我们在模拟地和初级地之间安装了一个铁氧体磁珠(之前这两个接地端通过0欧姆电阻连接)

安装铁氧体磁珠后、对模块进行了测试、发现问题仍然存在。

波形:




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    在上升沿和下降沿有很多振铃。 VDD 和 VSS 之间是否有一个本地100nF 去耦电容器? 如果您分享原理图和布局、我将能为您提供更好的帮助。

    我预计该 UCC21520正在驱动的 FET 上会有很多开关节点振铃、并且会将振荡注入栅极驱动器 OUT 引脚。 是否使用硅 FET? 它们在导通和关断时在其工作区域具有高增益、并且可以充当 Ldrain 和 CSW 寄生谐振的共漏极放大器。

    您可能需要使用 SiC FET 进行实验、它具有较低的增益和可能较低的振荡。 此外、FET 的 Rdson 较高版本更便宜、并且增益也较低、这可能会减少谐振。

    此致、

    Sean