This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:数据表和放大器;测试问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C, BQ51013CEVM, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506901/bq51013b-datasheet-testing-questions

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51013BQ51013CEVM、BQ51013C、

工具/软件:

您好、

我对使用 BQ51013设计无线充电接收器解决方案感兴趣。 我注意到 BQ51013BEVM-764不能通过 DigiKey 或 Mouser 等电子产品分销商供货。 但是、我确实看到 BQ51013CEVM 可通过 Mouser 提供。

1.)   BQ51013CEVM 仅适用于 BQ51013系列是否有原因?

2.)  BQ51013C 与 BQ51013B 之间的区别是什么? 是否有一个目标应用而不是另一个目标应用?

3.) 在仔细阅读论坛时、似乎结合使用了 BQ 发送器和现成的 Qi 充电器来测试 BQ51013。 您是否建议使用现成的或特定发送器评估板来简化启动 BQ51013时的调试?

4.) 我看到、当 PCBA 准备好进行 FOD 校准时、我们需要在多个论坛上联系 TI。 FOD 校准过程需要什么? 是否需要为其购买其他硬件/软件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [报价 userid="652229" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506901/bq51013b-datasheet-testing-questions ]1.)   BQ51013CEVM 仅适用于 BQ51013系列是否有原因?[/报价]

    BQ51013C 将符合最新的 WPC 标准。  BQ51013B 符合 WPC 1.2早期版本标准。   

    [报价 userid="652229" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506901/bq51013b-datasheet-testing-questions ]2.)  BQ51013C 与 BQ51013B 之间的区别是什么? 是否有一个而不是另一个的目标应用程序?

    013C 符合当前 WPC 标准、013B 符合早期版本的标准。

    Unknown 说:
    3.) 在仔细阅读论坛时、似乎结合使用了 BQ 发送器和现成的 Qi 充电器来测试 BQ51013。 您是否建议使用现成的或特定发送器评估板来简化启动 BQ51013时的调试?

    我们使用了亚马逊上提供的几款器件:

    1.)  THREEKEY 模型 TK-CW301.

    2.) AMEGAT model lcq1010.

    Unknown 说:
    4.) 我看到、当 PCBA 准备好进行 FOD 校准时、我们需要在多个论坛上联系 TI。 FOD 校准过程需要什么? 是否需要为其购买其他硬件/软件?

    这种校准是认证所必需的。  但需要准确测量功率损耗。 需要额外的硬件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、非常感谢您提供的信息! 您是否恰好知道 1中使用的线圈的电感。)  THREEKEY 型号 TK-CW301和 2.) AMEGAT model lcq1010? 这些变送器是 TI 的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它们不基于 TI 发送器。

    必须检查线圈电感、这可能需要几天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白、非常感谢、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉延迟-仍在检查线圈 L 问题。