请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2813-5-Q1 工具/软件:
您好团队
奇怪的是、 当 VRC 达到1.7V 而有时不是2.65V 时、客户发现器件 UCC2813QDR-5Q1的 RC 引脚将开始放电。
我注意到 DS 声称 UCC2813-X 增加了2.65V、峰峰值为2.45但为1.7V。
您能帮助说明为什么会发生这种情况吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队
奇怪的是、 当 VRC 达到1.7V 而有时不是2.65V 时、客户发现器件 UCC2813QDR-5Q1的 RC 引脚将开始放电。
我注意到 DS 声称 UCC2813-X 增加了2.65V、峰峰值为2.45但为1.7V。
您能帮助说明为什么会发生这种情况吗?