This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:最大值 栅极驱动器的峰值电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497864/lm5116-max-peak-current-for-gate-driver

器件型号:LM5116

工具/软件:

您好:

我正在努力使用 LM5116MH/NOPB 控制器优化降压转换器电路的 EMI 行为。 Vin 介于58V……80V 和 Vout=48V 之间的电压 Pout:0W...550W。 遗憾的是、我们用于 1个 低侧和2个高侧 MOSFET 的外部栅极电阻存在问题。  

根据 LM5116数据表(第9页和第10页)、我们可以 使用  大约3的驱动器拉电流。  在 Vcc=12V 时 LO 为3.2A、HO 为1.8A、HO 为2.9A、LO 为6.8A 的驱动器灌电流。  

需要以非常快的速度关断并以稍慢的速度导通、以避免在开关过程中出现高振铃振幅。  我们希望避免使用不同的外部栅极电阻器、例如数据表第21页显示的典型应用、但这并不意味着您始终会用 Q1和 Q2 (Si7850)的峰值栅极电流过驱 LM5116内部栅极驱动器?

也许有一种在不添加栅极电阻的情况下驱动外部开关 MOSFET 的说明、我不知道吗?

 

此致

 

Dirk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dirk

    即使在典型应用电路中 、也会在没有栅极电阻的情况下驱动 MOSFET。 如果应用、布局和 FET 允许、那么绝对是在没有栅极电阻器的情况下驱动 FET。   

    希望这有所帮助。 如果需要任何澄清或进一步帮助、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dirk

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。 如果您认为您的查询已解决、请关闭该主题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    感谢你的帮助。 如果我要选择0 Ω 栅极电阻器、由于存在一个具有1...2 Ω 较小内部栅极电阻的 MOSFET 栅极电容、我一定会使驱动器输出短时间过驱。 这意味着在 Vcc=12V 时、驱动器必须提供6A...12A 电流、这肯定会超出规格、或者您是否有更详细的问题说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dirk

    器件将限制电流、详见以下 EC 表。 我可以确保电流保持在此规格范围内。 因此、即使是0欧姆的短 Rg、峰值电流也会受到器件的限制

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    谢谢你。 这是我要寻找的信息。

    此致

    Dirk。