This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:小信号稳定性

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508988/tps61093-small-signal-stability

部件号:TPS61093

工具/软件:

大家好!


我对 TPS61093有一些疑问。

(1)第14页的公式7中的 Ro 代表什么电阻?

(2) CFF 电容器的建议值是否为10nF?

(3)​​应将 fp、fp-f 和 fZ-f 设置为什么值?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    1.RO 是输出电阻或负载电阻。

    2.图9显示了在哪个频率下设置极点和零点,然后您可以通过公式8和9计算所需的前馈电容器。

    3. fp 来自您的负载电阻和您使用的输出电容, fpf 和 fzf 应按图9所示进行设置。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    感谢您的回答。
    我明白。

    我们需要在图9中将 FPF 设置为 FP-ea、并将 Fzf 设置为 Fzea。
    此外、您还可以根据这些频率中的每一个计算 Cff。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    您对薪酬有疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    很抱歉晚才回复。
    感谢您的答复。
    我没有其他问题。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将关闭此内容。