This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441-Q1:短路测试

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62441-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509416/tps62441-q1-short-circuit-test

器件型号:TPS62441-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我们想查询在 CR 模式下使用设置为0.05 Ω 的电子负载进行的短路测试。

波形如下图。

您能否帮助检查行为是否正确并进行说明?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    让我看看,并回答。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    我有几个问题:

    您是否在突出显示区域中删除了"之间的短接:"?

    一般而言、是的、当器件处于电流限制状态时、一旦没有短路、Vout 应下降并恢复正常。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    我们没有移除短路、在 CR 模式下将负载保持在0.05欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    您能帮助检查行为吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色曲线的输出电流是多少?  如果是、客户查看输出电流、在电流高于器件的电流限值期间、输出电压应下降。  

    一旦电流恢复到正常值(低于电流限制)、它将恢复正常运行。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    绿色曲线是通过电流探头测量的电感器电流。

    您认为行为是否符合预期?

    您能否帮您验证 EVM 电路板上的这种行为?

    我们想知道为什么电流会下降、或者在0.05欧姆的负载期间。

    您能帮助澄清一下吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weixu、

    是的、我今天还会检查...

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经检查了短路行为...这就是器件的行为...在某些周期后、它会尝试重新启动器件以检查电流是否恢复到正常值。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    您是说这是 TPS62441-Q1的预期行为吗?

    非常感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    明白了、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    有几个关于波形的问题。

    红色曲线的输出电压是多少?

    如果是、我认为波形不同。

    在测量中、电压随着电流的减小而上升。

    但在波形中、电压随着电流的减小而下降。

    这对我来说很难理解。

    您能帮助澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan、

    我从一开始就使用2.5A 持续电流测试电子负载。  有两种不同的测试环境。

    您可以参考下面的 digaram 以供参考:

    如下验证数据还会说明、当器件处于电流限制状态(绿色电感器电流)时、Vout (青色)会下降。 下降后、Vout 再次恢复到正常值。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    您是否观察到了与  VOUT 和电流循环上升和下降相同的测试结果、如我们之前提供的波形所示?

    因为我在波形中看不到相同的行为。

    您能帮我们检查一下吗?

    我想确认我们是否观察到了相同的行为。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这在此处的实验室中进行了测试:您可以看到 IL (即电感器电流达到限值)何时下降。

    但我还测量了:

    可以在起始周期中看到、当电感电流高于电流限值时、Vout 下降。经过特定周期后、器件重新启动、电感器电流和 Vout 开始上升。

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    我想再次与大家核实之前测量的波形。

    您认为这是 TPS62441-Q1的预期行为吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pan、

    绿色波形对我来说看起来并不像电感器电流。 看起来像是输出电流。 因为当 Vout 调节时、在 FPWM 模式下、电感器电流应看起来像下面的蓝色曲线。

    看一下绿色波形、即输出电流为高电平、Vout 为零、然后在电流下降时再次启动。 这是正确的行为。

    谢谢、

    Farheen