This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868Y-Q1:与其他 RFSET 值对应的频率

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512080/lp8868y-q1-the-frequency-corresponding-to-other-rfset-value

器件型号:LP8868Y-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 希望设置大约400k 的频率、但他 在表格中没有匹配电阻值(59kΩ)。 您能否提供与56kΩ 和68kΩ  电阻器相对应的特定频率? 谢谢!

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen

    如果电阻器没有该值、则需要选择接近59k Ω 的电阻器。