This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511756/lm5122-lm5122

器件型号:LM5122

工具/软件:

我想在输出端具有8A 负载的情况下将12V 直流输入升压至32V。 仅在 WBENCH 上仿真了此结果即可呈现出良好效果。 此产品是否符合规定的规格或任何其他选项?? PLZ 指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    是的、LM5122应该是非常适合此应用的器件。
    对于250W 应用、我建议使用多相设计。

    类似应用有多种参考设计。
    请随时浏览我们的参考库以了解此内容:
    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=lm5122

    我还建议使用我们的快速入门计算工具来计算外部元件值:
    https://www.ti.com/tool/download/LM5122-BOOST-CALC

    如果您需要其他帮助、请告诉我。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WBDesign48_5F00_Load-Transient_2D00_4.pdf 刚刚针对40V 6Amps...ca进行了仿真、我完全依赖这些 wbench simulations.plz 注释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    仿真是一种估算器件行为的有用工具。
    但是、我绝不会建议"完全依赖"单独的仿真。 仿真永远不会取代物理板上的实际测量结果。
    如果您对目前为止的仿真和计算感到满意、常用的方法是构建原型 PCB 并检查物理测量值是否与仿真数据匹配。

    此致、
    Niklas