This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843320:如何连接 AGND 和 PGND

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843320, TPS56838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510886/tpsm843320-how-to-connect-agnd-and-pgnd

器件型号:TPSM843320
Thread 中讨论的其他器件: TPS56838

工具/软件:

您好的团队、

确认到数据表、建议通过多个过孔连接 AGND 和 PGND。

但是、EVM 用户指南建议 通过单点网带连接 AGND 和 PGND、如下所示。 应遵循哪些指南、包括数据表或用户指南?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki-San:  

    RONGJIN YANG 说:
    但是、EVM 用户指南建议 通过单点网带连接 AGND 和 PGND、如下所示。 他们应该遵循哪些指南、数据表或用户指南?

    这是连接 AGND 和 PGND 的最小方式。  

    您可以使用以下任一器件。 上述方法是更简单的方法。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam,

    感谢、但您能告诉我们两种方法的优缺点:  使用多个过孔连接 AGND 和  PGND、 使用单点网带连接 AGND 和 PGND? 他们需要了解这些内容才能选择一个。

    此致

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是关于优点和缺点;它是关于一个单一的接触点。 两者最终会实现相同的。 EVM 演示向 TI 客户展示了一种型号。

    此致、

    Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam-san:

    我是问德之山这个问题的人。
    感谢您对此问题的支持。
    我想问您有关 TPSM843320和 TPS56838的其他问题。


    (Q1)我们是否可以使用0欧姆片式电阻器、实际上它的最大电阻 为50m 欧姆 、作为连接 AGND 和 PGND  的一种方法、而不是将它们连接到一个无单个或多个连接点的网?
    但是、在这种情况下、将无法进行内层连接。

    (Q2)您能否告诉我们、对于单点和多点连接的每种情况、哪个地方可以连接 AGND 和 PGND?  
    例如,它就像远离 VIN 和 VOUT 的地方,或更详细的哺乳期。

    此致、

    内田胜博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (A1)是的、0欧姆电阻器正常。  

    (A2)理想方法是遵循 EVM 布局-参考布局文件的实用工具。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam-san:

    感谢您的答复。
    根据您的答案(A1)和( A2)、由于(A2)、我们将遵循 EVM  的整体布局、而   由于(A1)、我们可能会为 AGND 和 PGND 的连接点放置0欧姆电阻器。

    此致、
    内田胜博