This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:LM3549和 PCA9543原理图检查

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435, LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511998/lm3549-lm3549-and-pca9543-schematic-check

器件型号:LM3549
主题中讨论的其他器件:LM3435

工具/软件:

大家好、TI E2E

之前、我使用 LM3435作为头戴式显示 LED 驱动器。

结果很好、但在极少数情况下、例如 LED 控制失败(I2C 写入 LED 电流控制失败)  

LM3435将在非常高的电流输出下工作、它会使电池和 HMD PCB 损坏、  

所以、我想在全新的头戴式显示器中试用 LM3549。

这是我的软件和硬件设置、我不确定是否正确。

无法选择 LM3549 I2C 器件地址、因此我选择 I2C 多路复用器 PCA9543。  

硬件连接路径为 STM32F1 (MCU)_I2C2->PCA9543 (I2C MUX)->LM3549_RIGHT 和 LM3549_LEFT (LED 驱动器)->LCOS

PDF TI_LM3549 pdf 中(如下所示)、这是 LED 驱动器设计的一部分(硬件请参阅 LM3549 EVK)。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_LM3549.pdf

从 PCA9543 (PCA9543.schDoc、器件型号 U10)下拉 A0和 A1引脚、导致 I2C 器件只有两个。

在同一页面中、我使用四个 MOS 来防止电流从 I2C 从设备泄漏到主设备。(我不确定这种方法是否正确)

在如下所示的软件控制中
(3-1) MCU 和 PCA9543同时开启

(3-2)拉高 LM3549的 I2C 基准电压   

(3-3)拉高 LM3549使能

(3-4)为 SD0和 SC0设置 PCA9543

(3-5)配置 LM3549_RIGHT

(3-6)为 SD1和 SC1设置 PCA9543

(3-7)配置 LM3549_LEFT

(3-8)关闭 PCA9543以防止出现某些故障

/*启用 lm3549电源和 lm3549 i2c 基准电压 start*/
/*为两个 lm3549添加 PCA9543控件、其 i2c 设备地址相同*/

uint8_t pca9543_cmd_R = 0x01;
uint8_t pca9543_cmd_L = 0x02;
uint8_t pca9543_cmd_off = 0x00;
HAL_GPIO_WritePin (GPIOB、V3V3_EN_I2C、GPIO_PIN_SET);//为 lm3549启用 Pin_Pin 参考电压
HAL_GPIO_WritePin (GPIOA、LM3435_EN_Pin、GPIO_PIN_SET);//将 lm3549复位引脚拉高、使其正常工作。
//配置右侧 lm3435
HAL_I2C_CRP Master_Transmit (&hi2c2、0x70 << 1、&pca9543_cmd_R、1、10);
set_bank0 (&hi2c2);
SET_RGB_current (&hi2c2,153,153);//15% duty = 1023*0.15 ->附近的153
//配置左侧 lm3435
HAL_I2C_CMD_L Master_Transmit (&hi2c2、0x70 << 1、&pca9543_cmd_L、1、10);
set_bank0 (&hi2c2);
SET_RGB_current (&hi2c2,153,153);//15% duty = 1023*0.15 ->附近的153
//关闭 pca9543通道
HAL_I2C_OFF Master_Transmit (&hi2c2、0x70<<<1、&pca9543_cmd_off、1、10);

谢谢你  
最好的照顾史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    对于第2点、我不太理解"防止电流从 I2C 从设备泄漏到主设备"的含义。 不确定 LM3549的 I2C 为什么有单独的电压基准 I2C_REF3V3。

    在我的理解下、VCC_3V3可用作从 MCU 到 LM3549的所有 I2C 的基准、如下所示。 因为它们都共享相同的电压电平。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我将纠正我的误解、  

    我会将 LM3549的 I2C 电压源从 I2C_REF3V3更改为 VCC_3V3、并移除 U6降压。

    必须使用 Q1~Q4? 在此电路中、它似乎是多余的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    对于 MOSFET 电路、我看到它用于控制杆换档(如下所示)、以将5V 逻辑电平转换为3.3V 逻辑电平。

    根据我的理解、此应用中不需要 Q1-Q4电路。

    此致、

    Felix