This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:输入引脚对地短路

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511810/tlv61070a-input-pin-getting-shorted-to-ground

器件型号:TLV61070A

工具/软件:

1.输出电压为4V 时,能否为该 IC 提供连续的4.5V 电源?

2. IC 的输入引脚连接至4.2V 电池,大约6个月后,输入引脚接地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Vin = 4.5V、Vout 将等于 Vin、您应该选择降压/升压转换器以将 Vout 保持在4V。