This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:每个功率级的融合设计读取电流

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509778/tps53647-fusion-design-read-current-per-powerstage

器件型号:TPS53647

工具/软件:

尊敬的论坛:

是否可以通过 TI Fusion Design 软件读取每个功率级的单独电流?

谢谢你。

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    是的、可以使用 Fusion GUI 从每个功率级读取单独的电流。 将电路板连接到计算机后、点击"点击配置器件"、->点击左下角的 MONITOR、然后将显示每个阶段的 IOUT。 您还可以选择显示 Iout - Phase 图、可以在监护仪页面的左上角选择该图。 我包含了下面监视器页面的屏幕截图:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    感谢您的答复。

    但是、当我打开您描述的窗口时、它在我的 TI Fusion 设计中看起来有所不同。

    我缺少什么吗?

    状态寄存器(Configure - All Config)也不会显示该寄存器:

    谢谢你。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moritz、

    我看到您使用的是哪个版本的 Fusion GUI?  

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    几周前、我已经下载了该软件:

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:  

    感谢您的耐心。 TPS53647不能报告每个单独的相位、因为该功能是在后一代控制器中实现的。 它确实能够报告电流之和并显示电流、但不能显示各个相位。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Walter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    感谢您的确认。 这是我已经假设的,但我想确定。

    此致

    Moritz