This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:无法承载负载

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499244/lm5168-unable-to-carry-the-load

器件型号:LM5168
主题: LM5163中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

客户将 LM5168与 VIN 30V、VOUT 13.3V 一起使用、当他们将电流负载从0A 增加到10mA (电子负载 CC 模式)时、VOUT 将崩溃到大约3V-4V 的极低电压。

I test 输出电压和电流纹波似乎异常增大。 所以我添加100pF CFF、就能很好地工作。 不确定电路、是否存在环路稳定性等问题?

数据表显示我们可以使用成本超低的电路、不带任何 CFF 或 RC

请指出这一点。 下面是原理图、注意:客户实际使用 LM5168FDDAR、而不是 LM5163

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色

    请填写快速入门- SNVR520计算工具|德州仪器 TI.com 以帮助完成审核。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    [报价 userid="570922" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499244/lm5168-unable-to-carry-the-load ]当电流负载从0A 增加到10mA (电子负载 CC 模式)时、VOUT 将崩溃至大约3V-4V 的极低电压。[/报价]

    我按如下所示填充 Excel、我发现纹波电流计算是 excep.pk-pk 324mA、该值是否太大而导致我的上述问题? 如果电流负载 I SET 为10mA、似乎仍低于数据表中的电流限值。

    我不想纹波生成电路、因此我移除了 Cb Ca Ra、不确定它是否合适? 计算中的电压纹波为11mV、但实际上、I TEST 纹波为60mVpk-pk、使用示波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色

    您能分享填写好的计算器吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    您可按以下方式打开:

    e2e.ti.com/.../LM5168_5F00_calc_5F00_for-EVE.xlsm

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色

    并且我不想纹波生成电路、因此我移除了 CB Ca Ra、不确定它是否合适? 计算中的电压纹波为11mV、但实际上 I TEST 纹波为60mVpk-pk、使用示波器[/报价]

    -由于您在输出端使用电解电容器,它的 ESR 可能能够提供足够的纹波以确保正常运行

    您能否提供输出电解电容器的数据表来确认这一点?

    我看到您使用的是 FPWM 版本、负侧电流限值可能会达到

    您能否连同 SW 和 Vout 一起探测电感器电流波形?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    对于电感器电流、我正在与客户合作以检查是否具有较大的负电流。

    对于输出电容器 ESR、需要并联两个电容器

    一种是铝 电解电容器(33uF)、数据表如下:

    我计算 ESR、然后是 ESR= tanδ Ω/(2*PI* f)* C=0.12/2*PI*120*33U=4.8欧姆

    e2e.ti.com/.../ECV1VVZ2330M0605V1.pdf

    另一种是100nF/50V/0603的 X7R 陶瓷电容器,数据表如下:

    e2e.ti.com/.../_CE984E53D89AD1795F00_7.pdf

    ESR= tanδ/(2*PI* f)*C=0.015/2*PI*1000*100N=23欧姆? 我认为它太大了、我的计算可能出了问题

    那么我应该并联计算两个 ESR 吗?  

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber

    [引述 userid="570922" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499244/lm5168-unable-to-carry-the-load/5767050 #5767050"]

    我计算 ESR、然后是 ESR= tanδ Ω/(2*PI* f)* C=0.12/2*PI*120*33U=4.8欧姆

    [/报价]

    耗散因数定义为120Hz。 不过、开关频率为334kHz、因此我们无法使用指定的 DF 来计算正确的 ESR。 一些制造商确实提供100kHz 的频率响应或 ESR 值、这与开关电源电路更相关。 数据表中缺少该复选框

    由于电解电容器值要高得多、其阻抗将在开关频率周围占主导地位、因此我们应仅使用电解电容器的 ESR 进行分析。 100nF 的 ESR 不适用于图片。

    您能否在0、5mA 和10mA 负载下分享以下节点的波形以进行进一步调试?

    1. 输出电压
    2. FB
    3. 软件

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我回到你与进一步的测试波形 VOUT / SW/FB/通过 电感器的电流 :

    0A 输出电流:

    缩小:

    放大:

    5mA:

    缩小:

    放大:

    10mA:

    我发现电感器电流的峰峰值非常高于表中计算出的值(实际值>1A)、它主要与断续模式类似、根据上述波形、持续时间为~64ms?

    为什么 IPP 比计算值高、我可以做些什么来解决这个问题? 增加电感(68uH 现在与1.1A 饱和电流,我=你认为电感器的 Isat 也很低)?

    我发现如果我添加100pF 的 CFF ,电流和电压波形可以正常,下面是150mA 波形(峰峰值电流是520mA ,略有减少但仍然高于计算 )

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色

    这看起来像是不稳定问题。 VFB 没有看到足够的纹波来正常工作。 因此、添加 CFF 很有帮助。 此外、这会导致超出电流限制。

    您可以执行以下任一更改以使其正常工作

    1. 添加700m Ω 的 ESR 与输出电容器串联、但它会增加输出纹波  
    2. 选择 ESR 大于70m Ω 的输出电容器、并放置 CFF 值大于68pF。

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、琥珀色

    对此有任何更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的建议、客户已更改了关于 CFF 的 SCH  

    似乎他们现在没有进一步的问题。

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的琥珀色

    感谢您的更新

    此致

    Onkar Bhakare