This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:查看 LM5164D 原理图

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506499/lm5164-review-lm5164d-schematics

部件号:LM5164

工具/软件:

尊敬的团队:

请帮助查看 LM5164原理图

输入电压47V (6V~71.4V)
UVLO:20V
VOUT 5V
LDO 5V 至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    负载电流值是多少? 我将查看 LM5164部分的原理图、明天 IST 之前回复您。

    同时、对于 LDO 器件、请打开另一个提及 LDO 器件型号的主题。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许凯文

    以下是关于原理图的 LM5164部分的一些注释

    • 对于典型 VIN (47V)和给定的电路参数、需要使用 RA=150k ~220k Ω 范围、以在 FB 节点处实现足够的纹波
    • 请通过移除(短接)电容器来直接连接 IC 的 EP 和 GND 引脚和系统接地。
    • 请注意、对于比典型值更低的 VIN 电压、需要再次计算3类纹波注入、以获得足够的纹波。 可以使用 Excel 工具执行此操作。  LM5163-LM5164DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于不活动而关闭线程。