This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:PCB 布局检查

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501618/lmr38020-pcb-layout-review

器件型号:LMR38020

工具/软件:

大家好、

我为 LMR38020连接了两种不同的布局(输出电压为3.3V 0.5A)

如果我在设计1中减小了切换轨迹的宽度、是否可以使用?

测试 PCB 为4层:2oz/1oz/1oz/2oz、内层将为 GND 和3.3V

请告知我是否建议进行任何其他更改

此致、

Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muki

    分配的工程师将查看并返回给您。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我懂了

    我附上了一个屏幕截图、供工程师参考

    此致、

    Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能否告诉我以下几点:

    1)输入电压

    这是获取电感器值并在 Power Designer 中检查稳定性所必需的。

    关于布局:

    • 是的、最好减少 SW 多边形。
    • 尽量将 Vout 感应到尽可能靠近负载的位置。
    • 如果可能、请保持 Vout 平面大于此值(不是必须但建议使用)

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:

    1 -输入电压将在42V 至58V 之间变化、标称电压为51.2V

    布局更改:  

    A -将使 SW 多边形变小

    B -"尽量将 Vout 感应到尽可能靠近负载的位置"- 您是指反馈引脚5的输入吗?

    C-将使 Vout 平面尽可能大

    WEBENCH 设计- webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    选择的电感器值正确。

    对于 B 的答案:  

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:

    这澄清了事情。 感谢您发送编修

    非常感谢、

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel