This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:原理图审阅和功率耗散

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509760/bq25792-schematic-review-and-power-dissipation

器件型号:BQ25792

工具/软件:

您好、

我们使用的是 BQ25792 我们的设计中 4s 电池充电应用 电池输出电压因而异 12V16.8V 加载 电流范围3.9A2.8A

随附了原理图以供审查。 一点时间查看分享您的宝贵意见建议。

此外、如果分享、我们将不胜感激 功率耗散估算 IC指定工作条件下的击穿电压。 这些信息我们至关重要 分析布局规划



此致
类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、akin、

    我看到原理图出现了明显的问题。   

    关于功率耗散估算、您可以使用下面的效率测量值

    和下表中的 RthetaJA:

    封装难以在不达到热调节的情况下输出 ICHG+ISYS>4.5A 电流。  如上所示、在 VBUS 接近 V (BAT)时可以达到5A、但 IC 芯片温度将接近100°C 以上。

    请遵循 PCB 布局的数据表建议。

    此致、
    Jeff