This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:联系 MCU

Guru**** 2479855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509714/tps25751-contact-with-mcu

器件型号:TPS25751

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

所示

I²C VAC2 I²C 和 Δ I 接口:VAC2电源网和 Δ I²C 信号是否应直接由 MCU GPIO 驱动、或通过4 Ω 路由到充电器 IC 并通过单独的寄存器地址进行配置?

非常感谢您的回复、

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    除非 GPIO 可支持 VBUS 的源要求、否则 VAC2、PPHV 不应由 MCU GPIO 驱动。   

    I2Cc (小的"t"用于目标)可以连接到 MCU。 MCU 可以使用 技术参考手册中所述的地址查询和设置数据。    

    I2Ct (小标题"c"用于控制器)旨在连接到 EEPROM 和直流/直流器件。  根据调查问卷中选择的充电器件自动配置 I2C 通信。

    此致、

    Chris