This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:UCC256404高开关频率运行

Guru**** 2481315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509923/ucc25640evm-020-ucc256404-high-switching-frequency-operation

器件型号:UCC25640EVM-020

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我使用 UCC25640EVM-020测试 LLC。 当前评估板针对100kHz 谐振频率进行了调优。

我希望250kHz 谐振频率下运行 UCC25640EVM-020、但谐振电容器除外、我应该像其他 IC 引脚那样重新设计、使其不会进入故障模式或不超过最大 IC 引脚电压。

请提出建议

此致

拉哈姆杜拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahamadullah:

    我们发布了 UCC25660 、该器件经过优化、可在更高的谐振频率下工作。 下一代产品将随时在 TI.com 上上线。 无论选择哪种控制器、最好使用 设计计算器 来优化谐振回路和其他元件值。  

    希望这能回答您的问题。