This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:NRND 替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26744EQ1EVM, TUSB1046EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509667/tps65987d-nrnd-alternative

部件号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:TUSB1046EVM、TPS26744EQ1EVM、

工具/软件:

我们即将发布 TPS65987DDKRSHR 和 TUSB546-DCIRNQT 的新设计、现在所有 TPS65987D DH、DJ 和 DK 都是 NRND。  当我们开始设计时、我们认为 DK 被排除在 NRND 之外。  我们的应用是 PDO 源端和 DP 交替模式源端。  几篇 E2E 文章说没有替代产品、但 TPS26744EQ1EVM 看起来可以满足我们的需求、类似于我们评估的 TUSB1046EVM。  这两个 EVM 都可以将 PC 用作 DP 源端、并通过 USBC 将视频发送到监视器。  我不认为我们有时间在没有大按进度的情况下进行设计更改、但如果出现延迟、则会发生这种情况

1.)  TUSB5461RGFTQ1 在功能上是否与 TUSB546-DCIRNQT 相同 、主要区别在于汽车级和封装尺寸?

2.) 如果我们仅使用 DP 交替模式、而不使用 TBT3、TBT4和 USB4、TPS65987D DH、DJ 和 DK 是否都是引脚兼容并且可以直接替代它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    如果我们仅使用 DP 交替模式而不使用 TBT3、TBT4、USB4
    、TPS65987D DH、DJ 和 DK 都是引脚兼容的、并且可以直接替代彼此

    是的。

    我将重定向到 TUSB 团队以回答第一个问题。

    此致、
    Chris