This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:从正到负应用查询

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509412/lm5155-positive-to-negative-application-inquire

器件型号:LM5155

工具/软件:

尊敬的先生:

我们知道 LM5155可以设计 SEPIC 拓扑、但如果需要向负电路添加正极电路、是否可行? 或者是否有任何参考设计数据可供我们参考? 感谢您的帮助并向您学习。

我们的规格如下:

VIN 15V~35V、

Vout1 = 25V/1A

Vout2 = 5V/ 600mA

Vout3 =-5V / 20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    感谢您使用 e2e 论坛。  

    请使用 LM5155在 SEPIC 中查看此参考设计、以获得负输出。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    感谢您的答复、我们能否知道 LM5155是否可以实现基于 SEPIC 拓扑的多输出?  还是需要使用反激式拓扑?

    VIN 15V~35V、

    Vout1 = 25V/1A

    Vout2 = 5V/ 600mA

    Vout3 =-5V / 20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    非常抱歉、我忘记附上参考设计编号 https://www.ti.com/tool/PMP40488。 使用 SEPIC 可以实现此目的、请参阅随附的参考设计- 6W 双输出 SEPIC 转换器参考设计。

    对于超过2个输出、也可以使用反激式。  

    此致、

    Mounika.