This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623AMM/NOPB Vin 为4.5V 至9V

Guru**** 2601495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508488/lm2623-lm2623amm-nopb-vin-4-5v-to-9v

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件:TLV61047

工具/软件:

尊敬的 TI:

很抱歉打扰您、似乎无法正常使用您的设备。

我想从最小值为4.1V、最大值为4.9V (作为 BQ24079QWRGTTQ1的输出)的 Vin 获得9V。
除了电阻器 Rf1和 Rf2分别为316K Ω 和50k Ω 外、元件与数据表中的元件相同。

我看到输出为7.8V (非常稳定)、FB 引脚电压降至1V。
我尝试更改 FREQUENCY 引脚上的电容器并更改电阻器、但输出保持在7.8V。

我注意到、只有当我将 Vin 升高到7V (有时甚至增加到8、具体取决于电阻比)时、FB 引脚上才会达到1.23V 的电压。

有什么想法吗? 我是否已达到电流上限?

感谢您的建议!

Chiara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chiara、

    请尝试将 C24加倍。 您可能会使用此低值跳闸占空比或电感器电流限制。 请参阅数据表的这一部分: www.ti.com/.../datasheet

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    不幸的是、我尝试使用10pF、47pF、100pF、然后使用220pF 作为 C24电容器(正如 TI 提到难以选择合适的电容器)、但结果始终是相同的。

    我发现移除 C8会有一些改进、这一点我觉得很奇怪。

    为了更准确,我在这里留下一些结果,如果他们对你有任何意义:

    • 根据 C8的说明、C24 70pF、V pin FB = 0.940V、Vout=7.77V
    • 不带 C8、C24 70pF、V pin FB =0.984V 且 Vout=7.9V
    • 添加 C8后、C24 220pF、V pin FB =0.9V、Vout=7.76V

    感谢你的帮助

    Chiara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiara:

    测试时输出端是否有负载? 如果负载较重、Vout 就无法达到目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我没有连接负载。

    我尝试使用电阻器来仿真负载、看看是否发生了变化... 但什么都没有发生。
    我将尝试今天测试它,在一个旧买它以前工作. 现在我只能想到 PCB 本身的问题。
    如果我看到一些结果、我会告诉您、但我会采纳您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiara:

    您尝试将 C24设为4.7pF 还是3.3pF? 您可以尝试增大 R16+R3+R35来获得较低的频率。

    此外、我推荐我们易于使用的新产品 TLV61047。