This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:超级电容器充电–意外的200 µA 负载增加和效率数据请求

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509079/tps63900-supercapacitor-charging-unexpected-200-a-load-increase-and-efficiency-data-request

器件型号:TPS63900

工具/软件:

您好:


我正在使用 TPS63900升压转换器 、从3.6V   ‐轨到高达4.7V 的电压为5F 超级电容器充电。该器件成功为超级电容器充电、但在达到目标电压后、与无4 Ω 负载条件相比、系统的平均电流消耗会上升约200 µA。

  • 输入电压:3.6 V
  • 输出电压:4.7V  
  • 电流限制为2.5mA
  • 输入电容器:10 μ F + 10 μ F
  • 输出电容器:22uF
  • 输出超级电容器:5f (ESR_MAX=0.16欧姆、DCL=30uA、RatedVoltage=5.4V)
  • 电感器: DFE252010F-2R2M=P2

 阈值为4.7V 时的行为(图 1):
我首先在‑μ F 外部将超级电容器充电至4.85V 、以便 TPS63900保持关断状态(静态电流≈ 0 µA )。 ≈状态下、我的系统会消耗稳定的 Δ V 700 µA 。 一旦电容器的电压漂移略低于4.7V 设定点、转换器就会 在电流限制为2.5mA 的 情况下"唤醒"、并且总电流大约会跳跃另一个200 µA。 ‑预计这种唤醒开销吗? 一旦 VOUT 降至编程的阈值以下、什么内部泄漏或控制‑环路活动会导致额外消耗? 从转换器测得的输出电流为35uA。


3V 启动期间的行为(图 2):
在单独的测试中、我将 VOUT 配置为 3V  和在转换器稳定到之前、观察到启动时非常大的电流尖峰 2.5 mA  极限。 这些尖峰大约为几毫安、持续了几毫秒。 在不同输出设置下运行时、温度或湿度等环境因素是否会有意义地影响这些动态启动尖峰或转换器的调节行为?

最后、您是否有 TPS63900在4.7V 下运行时已发布的效率与负载间的关系或效率与电流‑限制设置曲线 ?  如果您能深入了解~200 µA 唤醒‑电流、建议的效率数据或环境灵敏度注意事项、我们将不胜感激。

谢谢!

Marc Ledesma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    该设备的专家正在公共假期、请期待下周回答您的问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Marc、

    第一个问题是、您所附照片中的曲线是输入电流吗?

    您是否可以参考数据表中基于5Vout 的效率曲线?

    此致

    TAO