This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5127-Q1:使用快速入门计算器选择输出电容器

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508298/lm5127-q1-output-capacitor-selection-using-quickstart-calculator

器件型号:LM5127-Q1

工具/软件:

有关输出电容器选择参数的一些问题:

1.此处的 ESR 值指的频率是多少?

2.当我并联多个不同的 MLCC 和电容器电容值时、如何计算 ESR 值?

3.放置在负载侧的大容量电容是否也算作这里的输出电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui:

    通常、我们使用电子电容器和陶瓷电容器、而 电子电容器 的电容远大于陶瓷电容器的电容。

    在该设计计算器中、ESR 是指确定 ESR 零点的电容 ESR。 电容的 ESR 在整个频率范围内几乎保持恒定。

     如果负载侧的大容量电容不是很远、也应将其计入其中。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    如果我不仅使用电子电容器 MLCC (由于高度限制)该怎么办?

    以及我在计算中应该考虑到"距离"多远、我们在 升压输出附近有一些 负载、而有些负载相对较远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui:

    如果仅限 MLCC、则 ESR 通常非常低。

    "远"意味着更多的 ESL 和 ESR。 您应计算输出电容的阻抗(包括 ESR、ESL)并查看哪个占零点。 下面我们举例说明。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng

    是的、 的 ESR 通常  在谐振频率附近非常低、但也会因频率而异。 这就是为什么我想以快速入门形式了解 ESR 的频率。

    如果您说"far"表示更多的 ESL 和 ESR、可能意味着 在 计算阻抗时、我还需要考虑 PCB 布线引起的 ESR 和 ESL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 shihui、

    在这种情况下、这意味着电容未通过高阻抗连接进行连接。 如果它们以相对较低的阻抗连接(与它们在电路板上的放置位置无关)、则需要计算 ESR 值。 请注意、陶瓷电容器的 ESR 通常足够低、足以使谐振频率远高于交叉频率、并且实际上并不会对其产生影响。

    您可以使用快速入门计算器以及低 m Ω 范围内的不同 ESR 值进行检查。

    请注意、快速入门计算器应有助于在开始设计时使用正常值、它不会取代实验室中的详细测试、但通常情况下、只要牢记布局规则、它应该提供可实现稳定设计的值。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    因此、表单上的 ESR 仅影响 ESR 零点、与输出纹波无关? 我是否只需要关注接近交叉频率的 ESR (对于此电芯)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、shihui、

    设计计算器 忽略 ESR 对  输出电压纹波的影响。

    正确的是、在 该电芯的交叉频率下选取 ESR。

    此致、

    Feng