This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085T:tps61085t 和 tps61085的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085T, TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508734/tps61085t-tps61085t-and-tps61085-difference

器件型号:TPS61085T
主题中讨论的其他器件:TPS61085

工具/软件:

TPS61085与 TPS61085T 之间有何区别 ? IOW T 表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuck、

    这些设备的专家目前正处于公共假日。 请期待下周的回答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    在数据表的"电气特性"部分、温度范围不同。 TPS61085为-40°C 至85°C、TPS61085T 为-40°C 至105°C。