This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:输入电压断电后、LM3445 COFF 的引脚电压将上升到9V 以上。

Guru**** 2540870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500932/lm3445-after-the-input-voltage-is-powered-off-the-pin-voltage-of-lm3445-coff-will-rise-to-more-than-9v

部件号:LM3445

工具/软件:

尊敬的  

  输入电压断电后、LM3445 COFF 的引脚电压将上升到9V 以上。   

 e2e.ti.com/.../SHD0251L_2D00_305S.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Billy

    我需要对此进行检查、您是否有其他可以分享的信息/波形?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Billy

    让我先检查一下原理图、很快会回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Billy

    很抱歉晚才回复。 目前在原理图中未发现问题。

    您能否分享关闭期间 VUCK、ISNS 的波形?

    谢谢、此致。