This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25713, TPS25751, BQ25731, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501155/tps25751-tps25751

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS65987、BQ25798、 BQ25731、BQ25713 BQ25756

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在寻找一个用于外置笔记本显示器的 PD 控制器。 它将连接到笔记本电脑的 USB-C 端口、并在第一步中接收5V/3A 电流。 如果显示器连接了外部电源(高达100W)、则显示器的 USB-C 端口将交换电源角色并为笔记本电脑供电以进行充电。 到目前为止、我使用了 TPS65987进行电流设计。 由于不再推荐 TPS65987用于新设计、因此建议将哪种 IC 用于新设计? 显示器仅需要 USB、不需要 DP 交替。

我可以看到、TPS25751不适用、因为它只能提供5V3A 电流。

非常感谢

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:  

    感谢您联系我们!

    您能否提供一个方框图以及与您的设计相关的不同用例?  

    供电的电源要求是什么? PD 控制器是否会与电池充电器配对?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya Khedr、

    感谢您的快速响应。

    我在下面附上了一个方框图。 PD 控制器不会与电池充电器配对。

    我假设我根本不使用集成的5V、3A 电源开关、而是在 DRP 模式下使用集成双向负载开关:Sink => Source。

    谢谢你

    BR

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:  

    在当前的 TPS65987设计中、您是否使用了快速角色交换?  

    您是否希望将您的新设计认证为符合最新 USB-IF 标准?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    感谢您的回答。 当前设计中否未使用快速角色交换。 如果新设计必须通过认证、将由客户最终决定。

    BR-Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:  

    感谢您的澄清。  

    循环回到 TPS25751上的原始问题、该器件非常适合 DRP 电池充电应用。 当电源电压>5V/3A 时、我们没有对直流/直流转换器的集成 I2C 支持。

    TPS25751确实具有 与 TPS65987类似的以下 GPIO、但此实现可能不符合最新的 AVS 要求。  

    此致、

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    很抱歉我迟到了! "当电源电压>5V/3A 时、我们没有针对直流/直流转换器的集成 I2C 支持"、这意味着什么?

    谢谢你

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:  

    TPS25751集成了对 TI 支持的电池充电器(例如 DRP 电池充电应用中使用的 BQ25798、BQ25731、BQ25713和 BQ25756)的 I2C 控制。  

    它目前没有对仅供电方应用中使用的其他外部直流/直流转换器的集成 I2C 控制。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    非常感谢您的详细回答和支持!

    此致

    Norbert