This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:了解电池 SYS 引脚电压

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509162/bq25886-understanding-on-battery-sys-pin-voltage

器件型号:BQ25886

工具/软件:

尊敬的团队:  

我将2节锂聚合物电池与此充电器 IC 配合使用、并将充电电压设置为8.4

根据数据表、如果电池不可用、充电器 IC 会将电压升至6.4V。 或者、它会升压至电池电压、并且会随着电池电压的增加而增加。  

在我的例子中、电池正在充电、并且负载电流也会从 SYS 引脚消耗。 现在、在运行过程中、我必须从充电器 IC 上断开电池正极引脚。 此时、只有电池的接地引脚和 TC 引脚将与充电器 IC 连接。 仍然充电器 IC 会将电压升至电池电压、而不是6.4V。  这是什么? 充电器 IC 如何检测电池电压?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    充电器没有电池检测功能。  

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:  

    我知道充电器没有电池检测功能。  

    因此、即使我只连接了电池的 NTC 和接地引脚(断开电源引脚)、充电器也会如何将电压引导至电池电压。
    如果我完全移除电池、充电器会将电压升至6.4V。

    答案是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当满足充电条件时、充电器会尝试将输出调节至 电池稳压电压。

    谢谢、

    Ning