This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:TPS4810-Q1

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505532/tps4810-q1-tps4810-q1

器件型号:TPS4810-Q1

工具/软件:

您好、  

我对  TPS4810-Q1有两个问题、请帮助确认:

1) 如果我 为 TPS4810-Q1设置低侧电流检测配置(CS_SEL 被拉   至高电平)、它是否支持双向电流检测(从 CS+到 CS-或从 CS-到 CS+)?  

2)我使用   TPS4810-Q1的 PSPICE 模型进行仿真、发现 V (BST-SRC)达到了15V、是可以的吗?  我认为   数据表中的电压应介于9.3V~12.8V 之间。

谢谢你。

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    我正在获取更多信息、明天会联系您。

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    1.我正在与印度的团队确认这是否可行。

    2.器件应调节电压,电容器应在达到12.8V 后放电。 但是、 如果 使用 VAUX 电源、电压可能会更高。 绝对最大值为19V。 是否使用 VAUX 为 BST 电容器充电? 此外、PSPICE 模型只是一个仿真模型、在实际应用中可能会有所不同。  

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rishika

    我不使用 VAUX 电源  为 BST 电容器充电。 添加了仿真结果图:

    谢谢你。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    如果您不使用 VAUX 电源、器件应 识别 BST-SRC 电压为12.8V、电荷泵关断电压范围的上限、并且电容器应该放电。 同样、这只是一个仿真、因此行为和测量值可能与实际应用略有不同。 我们仍在等待有关您的第一个问题的更多信息、我将很快更新。  

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rishika

    感谢您的支持。 期待第一季度的答复。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    对于问题1 -您只能选择一个方向(正向或反向)来监控中的电流、但是可以使用低侧检测进行反向电流监测。  

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rishika

    感谢您的信息和支持!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    此外、对于反向电流监测、使用低侧检测、只需翻转 RSNS 两端的 CS+和 CS-位置即可。

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Rishika

    也就是说、一旦 将 CS+和 CS-连接到分流器(参见下图1)、则只能测试电流(BATTERY+到 BATTERY-)?

    如果我要测试反向电流(从 BATTERY-到 BATTERY+)、是否需要翻转 CS+和 CS-的连接(如图2所示)?

    这有点令人困惑、感谢您的耐心。

    图1:

    图2:

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    是的、您一次只能在一个方向上监测电流、具体取决于 CS+/-引脚的配置方式。 正确;图一用于监测正向电流、图二用于监测反向电流。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨、Rishika

    感谢您的确认。 现在已经很清楚了。

    此致、

    Kate