This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:RPi CM5便携式器件需要5A 输出支持–BQ25895 / BQ25883 / BQ25731RSN

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25883, PMP40496

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509284/bq25883-need-5a-output-support-for-rpi-cm5-portable-device-bq25895-bq25883-bq25731rsn

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件:BQ25895PMP40496

工具/软件:

您好:

我正在开发一个 基于 Raspberry Pi 计算模块5 (CM5)的便携式设备 。 系统供电方式 电池和外部电源 和需要 高达5A 最大输出 来为 RPi 供电。

我在评估以下德州仪器(TI)电池充电器 IC:

  • BQ25895

  • BQ25883

  • BQ25731RSN

我的关键要求是:

  • 支持5A 输出(尤其是在 OTG/升压模式下或通过系统电源轨)

请您帮助澄清一下:

  1. 上述哪些 IC 可以 可靠地提供5A 输出

  2. 启动 BQ25895或 BQ25883 在任何参考设计(例如 PMP40496)下都支持这一点?

  3. BQ25731RSN 是否更适合这种高输出要求?

非常感谢任何关于安全实现这一目标的建议或应用手册。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25895和 BQ25883无法支持5A OTG 电流。

    请针对单独提交 e2e 咨询  BQ25731RSN 基础知识。

    谢谢、

    Ning