This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:两个电池组运行时0.5C 的充电状态。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509742/bq77915-state-of-charging-at-0-5c-in-two-stack-operation

器件型号:BQ77915

工具/软件:

大家好、

我们正在使用 BQ77915来实现两个堆叠操作、从而设计 BMS。

我目前面临的问题是、在完全放电后接近0.5°C 的充电期间、系统会在充电时间的20分钟内进入 CC/CV 模式。

我们使用的是8S5P 和25V 75Ah 电池组。

请您就此提出建议。

谢谢。此致

Guru R