This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BAL_STAT 无响应

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509298/bq79616-q1-no-response-from-bal_stat

器件型号:BQ79616-Q1

工具/软件:

尊敬的团队

1.如果我们在到期前更新电池平衡计时器并发送 GO 命令、会发生什么情况?


2.假设我为三节电芯的电芯均衡计时器写入一个非零 Done_Threshold 值、但三节电芯之一达到 VCB_VCB_LSB 值、两节电芯的其余部分将进行均衡、还是会引起电芯均衡故障

是否有任何其他16位或2个8位寄存器来控制 器件的16个电芯均衡 FET?

4.假设我想开启 CB_FET1并关闭所有其他通道、我必须为 CB_FET1和所有其他零设置非零值、稍后如果我想要关闭 CB_FET1并开启 CBFET2、我必须将非零值设置为 CBFET2和所有其他零、然后设置 GO Command。 我是对的吗?

5. 我能够读取除 BAL_STAT 之外的所有寄存器(我可以读取电芯电压、温度)。 发送命令以读取 均衡状态:A0 05 2B 00 2C D5 。 请检查

谢谢&此致

Mounish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我正在等待您的回答  

    谢谢、此致

    Mounish