This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1214Q1EVM:TPS1214Q1EVM:工作电压

Guru**** 2814775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506473/tps1214q1evm-tps1214q1evm-operating-voltage

器件型号:TPS1214Q1EVM

工具/软件:

尊敬的论坛成员。

我对 TPS1214-Q1EVM 评估模块有疑问。

用户指南的"特性"部分指出了"•3.5V 至40V 工作电压范围"、而第1.3节"规格"指示"•-45V 至73V (典型值)工作电压"。

您能否请阐明在运行期间可安全施加到此评估板的最大电压?

感谢您的时间和帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    该板的额定电压应为器件输入引脚的完整工作电压范围- 45V - 74V。  

    我看到这里还有一些其他拼写错误、因此将提交修订版来修复错误。  

    谢谢您、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    非常感谢、

    此致