This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A-Q1:UCC27201A-Q1的高侧栅极输出存在问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509168/ucc27201a-q1-problem-in-high-side-gate-output-of-ucc27201a-q1

器件型号:UCC27201A-Q1

工具/软件:

大家好!

我们使用  UCC27201A-Q1进行高侧栅极驱动。 我们的工作频率为2kHz、最大占空比为25%。 我们使用了470nF 的 BOOT 电容器(X7R)。

VDD 电源电压为12V。 HI 引脚的输入脉冲振幅为5V。 可提供1.8V_OUT。 但 HO 引脚不提供任何输出脉冲、在输入脉冲高电平期间也会保持为0V。  

它没有改变脉冲。  

如有任何错误或需要改进、请提出建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的 半桥驱动器不会在内部为高侧通道产生偏置。 高侧 通道依赖于高侧和低侧 FET 的开关、以便为自举电容器充电、从而保持高侧偏置。 但是、您可以使用低侧输出作为外部电荷泵来偏置高侧、您可以在此常见问题解答(及更多方法)中阅读该内容: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330910/faq-how-to-bias-the-high-side-of-a-half-bridge-gate-driver-and-why

    您还可以使用低侧驱动器作为高侧驱动器、您可以在以下常见问题解答中了解这一点: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082920/faq-ucc27624-can-i-use-a-low-side-driver-as-a-high-side-driver

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。 自举电容器由内部自举二极管以及 R91和 R92 (有效值:25 Ω)进行充电。  

    当输入脉冲为零(HI=0)时、HS 引脚通过 R91和 R92接地、并且自举电容器充电。 HO 引脚= 0V。

    当输入脉冲为高电平(HI=5V)时、HO 引脚应在11.3V 左右(Vdd-Vddiode = 12-0.7 = 11.3V)。 这会导通高侧 MOSFET、HS 引脚应转换为1.8V、HO 引脚应设置为11.3 + 1.8V = 13.1V。  

    但是、尽管 HS IN 接地、无论输入脉冲如何、HO 引脚都保持为零。  

    此外、在功能模式下、明确提到高侧开关与低侧输入无关。

    它只是 HS 引脚在 HI 切换之前变为零、这是由 R91和 R92完成的。  

    谢谢你

    生成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么这可能是最糟糕的结果  引脚 为0V、然后请检查 HB-HS 电压是否正在开关且高于 UVLO。

    您的电路在理论上应该可以正常工作、但可以尝试使用更简化的 VSS 阻抗路径来测试它(尝试仅使用25Ω 电阻器)、然后查看 HO 是否正常工作。 与 R91和 R92并联的其他元件可能会影响自举电容器的正确充电。  

    您是否还可以使用元件值(特别是 R86)重新发送原理图并说明 C110和 R88的用途? 您是否尝试过在没有 C110、R88和 R86的情况下运行系统?

    此外、我们建议将未使用的输入(LI)连接到 GND、以防止噪声耦合。

    谢谢、
    Rubas