This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A21:使能和输入电源看起来正常、但稳压器未开启。

Guru**** 2928860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509597/tpsm84a21-enable-and-input-power-looks-good-but-regulator-is-not-turning-on

器件型号:TPSM84A21

工具/软件:

我们有一个采用 TPSM84A21MOJRpart 的系统。  中展示了在2.1V 和10V 下启用的功能。  Rset 值为732欧姆、输出端应提供1.2V 电压。  我们看到输出端为0.618V、PG 引脚为低电平。  如果我们使用100 Ω 电阻器将输出上拉至外部1.2V、PG 变为高电平、电源轨为1.2V、但一旦移除电阻器、输出就会再次降至0.61V、 下面是我们看到的电压:

 

有什么想法可能是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现 Vsense 电阻器需要位于另一侧。  在该器件的铁氧体磁珠之后有些攻丝可能导致其无法启动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    尝试从输出中删除 E189和 E199、然后查看其是否解决了问题。 通过这种方式、我们可以确定问题是否来自铁氧体磁珠、这有时会使器件不稳定并导致 Vout 下降。

    此致、

    Eileen