工具/软件:
我们将使用 USB PD 作为高达240W 的可调节电源、即仅受电方。
基本上这就是我们想要做的。
1.读源能力,存储在 MCU 中
2. MCU 会根据能力不断请求电压和电流。 可以是固定的、PPS 或 AVS。
这似乎很直截了当、但我确实有一些问题。
1. 我使用 "电池电量耗尽配置" AlwaysEnableSink 还是 SafeMode? 从数据表的表7-6来看、使用外部 MCU 时、我应该使用 AlwaysEnableSink。
2、我不需要 EEPROM、我将在启动时通过 I2Ct 从 MCU 上传配置、根据我的理解是否可行? 我对地址有点困惑、数据表7.3.11.1.2说:"引导过程完成后、端口具有由 ADC 设置的唯一地址"、是否有不同的地址要发送配置?
3.如果需要、我是否需要将 I2Cc 从 TPS26750连接到 MCU? 我看到它连接在评估板中。
4. 我将 在 ADC 设置的地址处通过 I2Ct 读取/写入寄存器、对吗?
5、要读取 USB PD 源功能、 我只需读取寄存器30h、还是先发送 GSrC?
6.为了改变所需的电压/电流,我只需要写入寄存器37h 吗?
谢谢、
/Richard