This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905-Q1:套接字编程器未对 NVM 存储器进行编程

Guru**** 2382620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219EVM-SKT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508907/tps6521905-q1-socket-programmer-not-programming-nvm-memory

器件型号:TPS6521905-Q1
主题:TPS65219EVM-SKT、TPS6521905中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在使用 TPS65219EVM-SKT 根据我的要求配置 TPS6521905器件并进行编程。 我有5V 电压进入电路板的 EXTPWR 输入、并使用在线 GUI 设置配置。 我能够将寄存器读取和写入 PMIC、并存储这些寄存器并将其加载到外部文件中。 将所有设置写入寄存器后、PMIC 的任何输出都没有变化。 我还可以使用我的配置执行 NVM 存储器写入、并在 GUI 的"NVM 验证"部分中正确地比较它们。 ("Hardware Connected"符号表示其正在与 EVM 板上的器件通信。) 同样、任何输出上都没有电压。 然而、当我关闭 EVM 板的电源并再次为其通电后、所有寄存器都为 零、并且 NVM 存储器写入明显失败。 对于为什么编程顺序对我来说失败的任何建议都将得到很好的接受。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您联系 e2e。

    需要进行下电上电才能使新的 NVM 设置生效。 但是、这表明 NVM 烧录过程失败。

    您是否按照以下文档第9或23页显示的5个步骤完成刻录过程?  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm5

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    非常感谢您的答复。 是的,确实,我已经遵循这些指示很多次...

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我想我知道发生了什么。

    TPS6521905的 EN/PB 配置为 PUSH 按钮。 在对新设置进行寄存器写入期间、您是否更改了此设置? 如果没有、在 NVM 烧录过程和下电上电之后、尝试按下并释放 PB 开关、然后查看电源轨是否会上电。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    非常感谢这,我按下了按钮,电压来了生活! 但是、我已经将器件配置为 EN 而不是 PB、它实际上是否应该注意到该按钮? 现在我已将设置加载到 NVM 中、我有几个设置需要调整、但我似乎无法更改 NVM 设置-芯片的作用就像其 NVM 是 OTP 一样-我缺少什么?

    非常感谢、David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我已经到处玩过,现在一切似乎都很好。 我不确定如何操作、但现在可以更新 NVM 设置。

    Rgds、David。