This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 BMS 设计

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509655/bq76930-bq76930-bms-design

器件型号:BQ76930

工具/软件:

大家好、我正在从事10节串联电池包的 BMS 设计、但由于 BQ76930需要 MCU、而 TIDA00449参考设计通过 REGOUT 引脚为 MCU 供电、因此不需要降压转换器结构来降低电池电压。 在您的文档中、您写道 REGOUT 引脚将提供最大20mA。 在我自己的设计中、我使用4.7uF 将此引脚拉至 GND、但对于降压转换器馈电、我使用了 C10线、这是平衡电路的最高点、作为降压输入电压、因为这是10S 封装42V 的部分、但我怀疑这种使用是否正确。 同时、对于 regsrc 源、您使用了 C10行、它是 VC10X vc5x 行的参考。 我的原理图电路中的这种方法是否正确?