This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1200-Q1:计算器工具中的 ISCP 设置点精度计算

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506328/tps1200-q1-iscp-set-point-accuracy-calculation-in-calculator-tool

器件型号:TPS1200-Q1

工具/软件:

Hi TEAM -单元格 F23计算 ISCP 设定点的精度。 RSNS 和 RISCP 电阻器的容差是合理的(F19 / F22)、但13.3%来自哪里?  

我找不到数据表中存在13.3%误差的参考、该数字似乎是硬编码的。 以下示例值供参考:

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    Im 会立即进行检查。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    13%旨在表示 SCP 精度、实际上为20%。 这是一个拼写错误。 ILL 在 EOW 之前在线更新计算器。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、莎拉! 要确认、数据表中是否提到了 SCP 精度? 它指的是哪个规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    是、它来自 V_SCP 阈值。 20%来自表中的值。 (75mV + 20%= 90mV)

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Sarah。 最后一个问题。 下面几行的容差为20mV +/- 5mV、接近25%。 我们使用20%而不是25%的原因是什么?

    计算器是否考虑了选择的 R (ISCP)、以便更好地估算应使用的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    这里假设大多数人设计的 RISCP 值大于10k Ω。 该计算器没有考虑这一点,特别是它的泛化。

    谢谢您、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    在进行上述更改后、我已将计算器的最新版本发布为版本2。  

    谢谢、  

    Sarah