This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PoE 和 TPS23861 &TPS23861

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508543/tps23861-poe-with-tps23861-tps23861

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS2375

工具/软件:

您好:
我想在两块 PCB 之间使用 PoE。

主要思路是在一个 PCB 上使用 TPS23861、在另一个 PCB 上使用 TPS2375PWR、并通过 RJ45进行连接。

这是可能的吗?

感谢您的反馈。

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    是的、这是可以实现的。 这是 PoE 侧的一种常见配置、即 PSE TPS23861提供电源、PD TPS2375PWR 提供电源。

    PD 侧有什么电源要求? TPS2375是3级 PD、支持13.4W 灌电流侧。 这是否足够?

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、  
    感谢您的反馈。 TPS23861是一款 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器、然后在高达 PD 25.5W 的功率下工作、对吧? 灌电流侧的 TPS2375PWR 仅可在高达13.4W 的功率下工作、如果想提高到25.5W、我必须使用不同的灌电流、您建议使用哪一个灌电流?
    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    是的、正确的 TPS23861是 IEE802.3at 控制器、可支持30W PSE 侧和 PD 侧25.5W。 对于 PD 端、您是否需要在同一封装中集成 PD + PWM? 如果是、您打算支持反激式还是正激式转换器拓扑? 我随附选择指南以获得帮助!

    此致、

    Brandon