This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:PCN 旧芯片和新芯片

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508950/lp2992-pcn-legacy-chip-and-the-new-chip

器件型号:LP2992

工具/软件:

大家好!


我对 LP2992有疑问。
PCN 添加了有关旧芯片和新芯片的信息。
如果从旧芯片更改为新芯片、是否需要更改设计?

旧芯片的电容器信息说使用具有低 ESR (5mΩ)的电容器、
但新芯片允许高达1Ω、因此我认为如果从旧芯片更改为新芯片、我不需要更改设计。
我是否正确理解了这一点?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    如果您的现有设计使用了低 ESR 陶瓷电容器、则无需更改。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、


    感谢您的答复。
    从旧芯片更换为新芯片时、还有其他问题要注意吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    稳定性和输出电容器 ESR 是我们看到的主要问题、尤其是在使用具有高 ESR 的电解电容器或钽输出电容器的旧设计中。  

    通常、新芯片的规格将达到或超过旧芯片、但某些器件的新芯片输出噪声电压将比旧芯片略差。 不过、LP2992并不是这种情况。

    此致、

    Alex Davis